This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS125A:LVDS输入打开未使用的通道&'

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631504/sn65lvds125a-lvds-input-open-unused-channel-s

部件号:SN65LVDS125A

你好
我是否需要为未使用的输入连接一些外部电阻器?
我是否允许SN65LVDS125A输入开路或VCC/GND直接连接?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro,您好!

    如果输入未使用,则可以在没有外部电阻器的情况下使用。 由于未使用该输入,我们建议您通过为该输入高拉DE来禁用未使用的输入。 禁用信道将防止输出因环境噪音而切换。

    此致,

    Michael