This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:仅为DCP充电

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPS2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631484/tps2511-charging-only-dcp

部件号:TPS2511
主题 :TPS2041中讨论的其他部件

你(们)好

我们的客户将使用TPS2511。 但其情况如下:

 -不进行谈判

 -仅DCP  

 -充电电流最大500mA

 -适用于iPhone和Android

 -电源由TPS5.612万提供

我认为USB开关(TPS2511)不仅可以使用,而且负载开关设备(有电流限制)也可以在不需要协商的情况下用于此应用。

您能给我任何建议或建议的解决方案吗?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCP模式最多可支持1.5A。 由于最大充电电流为500mA,您可能需要考虑不支持1.2 的负载开关(例如TPS204x或TPS206x系列,TPS2041/2061是2061是一个通道5V USB开关,额定电流为0.5A)。