This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:IN+/IN-处H电平信号和L电平信号的最小脉冲宽度是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5310, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641753/ucc5310-what-is-the-minimum-pulse-width-of-h-level-signal-and-l-level-signal-at-in-in-

部件号:UCC5310
主题中讨论的其他部件: UCC5320

大家好,

 我们的一位客户 正在考虑将 UCC5310用于其下一产品。 他们想知道以下问题的答案。 请您给我答案吗?

1.在IN+/IN-处,H级信号和L级信号的最小脉冲宽度是多少?

2.如果  H级和 L级的最小脉冲宽度 为40ns,当    脉冲宽度 小于40ns的H级或L级输入信号输入到IN+/IN-时,OUTL/OUTL的输出脉冲宽度是多少?   Oouth 和OUTL等级是否未更改? 是否保留上一级别?  输入此类短脉冲信号时是否也存在任何问题或故障?

3.当客户使用UCC5310时,他们是否需要过滤短脉冲输入信号?

 我们希望您的回答能够成为您的宝贵意见。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya:

    1.我们没有关于输入/输入的H和L级信号的最小脉冲宽度的特征参数数据。 但是,如果需要,我可以在工作台上测量典型值。  

    2.任何小于最小脉冲宽度的值都将导致 意外输出。
    3. 通常 ,我们建议 使用小型输入滤波器来过滤 由非理想布局或长印刷电路板跟踪引入的振铃。  

    此致,
    Mateo



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    我成功地在 UCC53x0 EVM和类似于UCC5310的UCC5320部件上进行了未经验证的快速基准测试。

    我的结果显示,使用40ns输入脉冲(顶部示波器-绿色) 时,没有输出脉冲(顶部示波器-蓝色)。 因为我在FG上的分辨率只有10ns,所以我的测试下一个是50ns脉冲。 结果显示50ns脉冲 (底部示波器-绿色) 产生约30ns输出 (底部示波器-蓝色)。  输入端窄脉冲的最小宽度 为50ns,以在输出端产生类似的脉冲。 对于此最小脉冲 测试,无需担心小于50ns。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    非常感谢您的及时回复。
    您的回复对我们的客户和我都很有帮助。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。