This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在上游端口执行时,是否有TUSB3410合规性测试设置?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631172/tusb3410-does-any-tusb3410-compliance-test-setup-when-perform-in-upstream-port

部件号:TUSB3410

  在上游端口执行时,是否有TUSB3410合规性测试设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,
    我不确定是否理解这里的问题。 您能否详细说明所需内容?
    谢谢!
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫
    客户希望在TUSB3410上执行USB合规性眼图,如数据表中的第6部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    客户需要使用USB-IF (USB.org)中的EHCI HSETT工具或XHCI HSETT工具强制TUSB3410发送测试数据包。 他们还需要支持上游信号质量测试的USB 2.0 信号质量测试板,以正确查看眼图。

    此致,
    JMMN