This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:I2C通信线路的电缆延长

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631669/tca4311a-cable-extension-for-i2c-communication-line

部件号:TCA4311A

您好E2E:

我们的客户计划将TCA4311A用于两个新主板。
两块板与关于10 m 的电缆通信。 协议为i2c。

请附加文件。 他们的主板无法正常通信。

问题和请求,
  -  数据表中的图13,此电路是否工作正常?
  -  请告诉我附加文件电路的设计缺失点。

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../TCA4311A_5F00_input_5F00_output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,ACGUY,

    "请告诉我所附文件电路的设计缺失点。"
    客户设计看起来有点模糊,您是否可以让我们了解更清楚的情况? 另外,如果我们能看到时钟信号就好了。

    '此电路是否工作正常?'
    从SDA波形看,黄色和绿色看起来不像它们应该匹配的那样。 您是否能够向我们提供主设备是什么? 主控制器是否生成黄色波形?

    谢谢!

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    I2C的一个限制是总线电容量,在带有TCA4311A的应用电路中,总线上的电容可处理高达1nF。 您是否有任何方法可以为电缆提供额定电容? 通常以pF/m列出

    看起来绿色和粉红色波形的上升时间比黄色波形稍慢,这很可能是由于拉电阻较高以及电缆较长导致总线电容增加。 您可以在黄色波形中看到当电压达到约0.6 -0.7V时上升时间更快;这是上升时间加速器打开以将信号升至适当的逻辑电平。 但是,当绿色和粉红色波形达到此点时,它们将停止上升并保持电压稳定。

    我注意到在客户设计中,他们的电缆上有10k拉拔,电缆外有6.9k拉拔,客户是否可以通过任何方式交换这些值,然后查看信号? 还是只将较低值的拉线放在总线电缆上并报告结果?

    另一个有用的部分是放大示波器镜头,这样我们就可以看到每个波形的准确上升时间,客户是否可以提供此信息?

    此致,