This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:使用UCC5320S作为高侧驱动器

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630998/ucc5320-using-ucc5320s-as-high-side-driver

部件号:UCC5320

你(们)好

让我来问一下UCC5320S。
如果我使用UCC5320S作为高侧驱动器,是否可以将此设备用作附件文档?

e2e.ti.com/.../UCC5320S.pdf

最好的酒店

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好,横田先生,

    是的,您可以将UCC5320S用作您描述的高侧驱动器。
    我在图表中添加了一个注释,提醒客户确保VCC2在VEE2推荐的工作范围内。
    这是由于交换机节点的电位变化所致。

    此致,
    Mateo

    e2e.ti.com/.../6787.UCC5320S.pdf</s>5320

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,横田山,

    这是否回答了您的问题? 如果是,请将此线程标记为已验证。

    您可能会发现此TI设计对您有帮助: www.ti.com/.../TIDA-0.116万

    如果您还有其他问题,请告知我们!