This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:IN+/IN-处H级信号和L级信号的最小脉冲宽度是多少?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641738/iso5452-what-is-the-minimum-pulse-width-of-h-level-signal-and-l-level-signal-at-in-in-

部件号:ISO5452

 大家好,

 我们的一位客户正在自己的板上评估ISO5452DW,以用于他们的下一产品。 他们想知道以下问题的答案。 请您给我答案吗?

1.在IN+/IN-处,H级信号和L级信号的最小脉冲宽度是多少? 是40ns吗?

2.如果  H级和 L级的最小脉冲宽度 为40ns,当    脉冲宽度 小于40ns的H级或L级输入信号输入到IN+/IN-时,OUTL/OUTL的输出脉冲宽度是多少?   Oouth 和OUTL等级是否未更改? 是否保留上一级别?  输入此类短脉冲信号时是否也存在任何问题或故障?

3.客户使用ISO5452时,是否需要过滤小于40ns的短脉冲输入信号?

 我们希望您的回答能够成为您的宝贵意见。

 此致,

 中井和谷。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

     

    ISO5452拒绝小于20 ns的输入脉冲和噪声瞬变-我在DS的第一页上找到了此信息,可在电气特性中看到。 40ns为最大值。 由于有脱毛滤波器,无需40ns输入滤波器。

    您使用此栅极驱动器的应用程序是什么? 输入端的40ns窄脉冲宽度是否由于噪音而导致?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    非常感谢您的及时回复。

    该应用使用ISO5452是一种逆变器系统。 是的,我们假设40ns脉冲宽度为噪声。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。