This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:接口2 LVDS显示器,带单MIPI DSI输出

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642043/sn65dsi85-interface-2-lvds-display-with-single-mipi-dsi-output

部件号:SN65DSI85

我是Snimo Planet的硬件工程师Sajin。 我们正在开发消费产品。 目前,我们正在寻找具有单MIPI DSI输出的接口2 LVDS显示器。 SN65DSI85是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sajin:

    这取决于GPU的功能。 为了使用一个DSI输入通道,您需要通过奇数像素输入一个视频流,然后输出到LVDS通道A,通过偶数像素输入另一个视频流,并将其输出到LVDS通道B

    此致,
    Joel