This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:IOFF函数

Guru**** 2772115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630890/tca9538-ioff-function

部件号:TCA9538

您好,

我们的客户使用TCA9538。

当VCC=0V时,客户输入SDA和SCL信号。

是否会损坏设备?

TCA9538是否具有Ioff功能?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Naoki-san,

    这不应损坏部件。 器件上的SDA/SCL引脚具有高阻抗。 只要您施加的电压不高于数据表建议的电压,设备就应该正常。

    我假设SDA/SCL引脚将连接到连接到Vcc的上拉电阻器,SDA/SCL将从Vcc切换到GND。 这不应该是一个问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama