This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1225万A:仅用作一个低侧驱动器

Guru**** 2929270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642085/ucc21225a-as-one-low-side-driver-only

部件号:UCC2.1225万A

您好,

在项目中,它需要通过关闭输入A PWM来关闭输出A。 目前,国家预算局和对外预算局仍在工作。 如何配置UCC2.1225万A? 尤其是如何处理DT PIN? 由于INA上没有信号,我不需要因DT设置而导致INB到OUTB的任何死机时间或延迟。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    很好地听到你的声音!

    您的用例似乎没问题。 由于您没有同时使用两个信道,因此死机时间设置并不重要,因此您可以将其配置为正常情况。 如果您将其与VCCI绑定,它将禁用内部DT。

    如有任何疑问,请告知我们!