This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:TPS2556的电流限制与温度特性

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631386/tps2556-current-limit-vs-temperature-characteristic-of-tps2556

部件号:TPS2556

你(们)好

我的客户评估TPS2556。

它们使用174kΩ 作为rlim。

是否有关于电流限值与 温度特性的数据?

此致,

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahiko-san,
    请参阅数据表图11&12了解电流限制@不同温度 (rlim=100k,61.9k)
    一般来说,变化很小。

    此致,
    费菲菲