This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410是否可以用作DVI/HDMI接口芯片的液晶显示器?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN75LVDS82, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641562/tfp410-can-the-tfp410-be-used-as-a-flat-panel-to-dvi-hdmi-interface-chip

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件: SN75LVDS82TFP401A

我们正在考虑使用AM335x,AM437x和AM438x部件进行设计,并提出了一些问题。

从BeagleBone Black的设计来看,它看起来像是需要一个平板到HDMI转换器芯片来支持HDMI接口。

TI TFP410是否可以与上述处理器一起用作DVI/HDMI接口芯片的平板显示器? 使用此芯片需要什么处理器针脚? (连接接口是什么样子的)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark您好,

    要从液晶显示器(LVDS)转换为DVI/HDMI,您可以使用连接到TFP410的SN75LVDS82。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    我相信这里有一些交叉线...

    问题的核心实际上是如何使用TFP410将Sitara处理器连接到DVI/HDMI电缆:

    Sitara --> TFP410 -->(DVI/HDMI电缆)--> TFP401A --> LCD面板

    问题是处理器与TFP410的连接。似乎没有任何参考设计来说明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    很抱歉出现误解。 遗憾的是,正如您所提到的,此实施没有参考设计。  但是,由于TPF410将采用24位接口并对其进行序列化,我建议使用下表,该表显示了设备映射传输输出数据的对象。