This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MIPI DSI至YUV (RGB)桥接解决方案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640157/sn65dsi83-mipi-dsi-to-yuv-rgb-bridge-solution

部件号:SN65DSI83
主题中讨论的其他部件: SN65LVDS822

您好,  

 sn65dsi83是否是 MIPI DSI至YUV (RGB)桥接的正确解决方案?

已连接液晶屏的规格。

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了向您提供有关应用的更多信息,客户使用的DSP支持MIPI;但是,LCD的显示格式是RGB888。

    因此,我的客户想知道SN65DSI83是否是适合他们的部件。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,

    请提供您的面板的像素速率或计时规格吗?

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我向客户询问规格,收到他们的回复后,我会回复您。

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,  

    谢谢。 如果您愿意,可以通过电子邮件向我发送完整的面板规格。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我真的很想...但现有的似乎是保密的,因此我无法与您分享。

    我询问客户是否可以向我发送公开版本。

    将使您随时了解最新信息。 谢谢!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    客户提供了以下信息: 720x480 x RGB x 30 fps = 31.1M

    这是你需要的吗?

    如果不是,您能否告诉我,我应该查看哪些关键参数来确定这是否是正确的部件?

    选择这种设备是否有任何准则?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我发现您为   MIPI-DSI至RGB并行接口桥推荐了双芯片解决方案SN65DSI83和SN65LVDS82。

    e2e.ti.com/.../227.8732万

    我的客户的应用程序也是MIPI至RGB888。 您认为这也适合此请求吗?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,
    是的,两种设备都适合此实施。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    似乎我们需要寻找SN65DSI83和SN65LVDS822的双芯片解决方案。

    客户想知道如何将此解决方案与其液晶屏连接起来。 您能否参考下图并提供建议?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,

    我建议先看看DSI83支持的输出格式。  

    LVDS822只是一个反序列化器,因此您可以使用下图来了解串行数据如何映射到输出引脚。  

    此致