This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IRPAP-EVM:可能的示意图差异

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631444/dp83867irpap-evm-possible-schematic-discrepancy

部件号:DP8.3867万IRPAP-EVM

您好,

代表我的客户发布。

我正在进行电路板互连布局,并遇到明显的错误-在J8 (TX接头)上,似乎出现了错误

 示意图上的标签错误- 第10页。

 

它显示J8:

 

TXD0_H (引脚23)和TXD1_H (引脚25)

 

 

我认为它应该是:

 

TXD1_H (引脚23)和TXD0_H (引脚25)

 

J9上的RXD*信号都是连续的...

 

您可以让别人帮我确认吗?

谢谢!

Keith N.
AFA OH/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith,您好,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周五之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    这不是原理图上的错误。 由于该线对到TI测试目的的管座的差分布线,因此该板的布局与此类似。

    DP8.3867万IRPAP的TX_D1 (针脚37)连接到J8的针脚25。

    DP8.3867万IRPAP的TX_D0 (引脚38)连接到J8引脚23。

    此致,