This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:3A RDS (接通)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630034/tps2547-3a-rds-on

部件号:TPS2547

您好,先生,

 

我可以向您了解,当Iout = 3A时,RDS (接通)值是多少? 还是73毫欧?

谢谢你。

 

如果您有任何疑问,请随时告知我。

 

此致,

 

陈德华 (FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    让我来研究一下,我会尽快为您解答问题。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    如果您有任何意见,请告诉我。

    谢谢你。

    如果您有任何疑问,请随时告知我。

    此致,

    陈德华(FAE)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    RDSon与电流无关。 温度是主要因素。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    感谢您的回复。

    还有一个问题,是否有任何办法可以减少RDSon?

    谢谢你。

    此致,

    陈坤耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为降低RDSon的唯一方法是在温度低于25C的情况下操作此设备。 RDSon将随着温度的降低而降低。 我希望这能帮助你:-)