This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215 DDC级别

Guru**** 2783265 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631447/hd3ss215-hd3ss215-ddc-levels

部件号:HD3SS215

我们在系统中将HD3SS215用作1:2开关。 通常,来自HDMI连接器的DDC信号为5V。 芯片能否设置为接收输入5.0V DDC信号和输出DDC信号(3.3V)? 意味着引脚J3和J7在5V输入信号时会看到,引脚H8,J8,H5和J5都是3.3V输出信号(具有3.3V上拉)?

我的问题是,蓝色圈出的线是否可以输入5V,绿色圈出的线是否可以输出3.3V (如果正确拉出)?

谢谢!

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我们已为此支持请求指派了一名支持工程师,您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James

    是的,您说得对。 在输入情况下,此输入支持2V作为最小电压,5.5 V作为最大电压,是,输出为3.3 V

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科