This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:从UTMI到ULPI封装器

Guru**** 2931880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641427/tusb1210-utmi-to-ulpi-wrapper

部件号:TUSB1210

主席先生,

1. 我已将USB链接控制器与USB3300 UTMI编程到FPGA板上的ULPI封装器。 它具有连接至ULPI PHY的USB 3300 UTMI。

2.现在,我已根据TUSB1210主板设计指南,将USB3300 PHY更换为TUSB1210 PHY。

3.我是否可以在USB链路控制器设计中使用相同的USB3300 UTMI到ULPI封装器。

4. TUSB1210 UTMI到ULPI封装器可用,请提供详细信息。

5.我在等待您的宝贵 资源。

谢谢,顺祝商祺

Danababu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Danababu:

    TUSB1210符合UTMI+低引脚接口(ULPI)规范修订版1.1 ;因此,任何支持ULPI接口的链路控制器都应与TUSB1210配合使用,而无需进一步更改。 换言之,如果您的设计使用USB3300,它应该可以无缝地与TUSB1210配合使用,而不会有任何进一步的变化。

    此设备没有提供包装或代码。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Jorge。

    1. TUSB1210和USB3300 PHY之间存在任何phy复位差异。

    2.我正在从链路控制器设计生成复位,并将其提供给PHY复位引脚。

    3.我的FPGA板上没有外部重置引脚。

    4.在USB3300项目中,PHY向我的链路控制器提供60MHz时钟。

    5.在TUSB1210项目中,PHY处于默认模式。 我的链路控制器必须为PHY ULPI时钟提供60MHz时钟。

    6.我遇到了ULPI数据和ULPI时钟同步的问题。

    7.请帮助我。

    谢谢,顺祝商祺

    Danababu