This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:基于TFP403的电路不工作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631287/tfp403-tfp403-based-circuit-not-working

部件号:TFP403

您好,

我们已经完成了一个将TFP403连接到FPGA的电路。 连接到HDMI/DVI源时,未检测到设备。 例如,当我通过主板连接到笔记本电脑上可用的HDMI连接器时,未检测到TFP403。  由于电路未被检测到,我们无法在超范围观察到的TFP403输入上看到任何信号。

我们是否需要使用DDC_SCL和DDC_SDA向HDMI源发送任何特定命令?

我不知道为什么没有检测到HDMI源。 请在这方面提供帮助。

如果检测到源,我希望我们可以更轻松地调试电路的其他部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagendra,

    TFP403并不真正参与EDID交换。 因此,您需要连接外部EDID ROM来存储显示信息,这就是PC如何知道接收器的功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请你就EDID ROM的内容帮我一个忙吗? 我将尝试从外部微控制器传递命令。 我在google中搜索,但找不到EDID ROM的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Negedra,
    我建议您参考VESA EDID规范,其中包含一些示例,可帮助您完成此过程。
    此致