This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS差分对外部端接输入

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641837/tmds171-tmds-differential-pair-external-termination-inputs

部件号:TMDS171

哈洛·奥尔,

关于组件的TMDS差分对输入,

是否可以使用交流和直流耦合应用?

交流和直流应用需要不同的外部终端网络? 是什么?

谢谢你

Domenico Mancusi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Domenico

    此设备适用于直流耦合信号。 如果您要在输入中使用交流耦合信号,我们建议使用DP159等设备,对于此设备,您必须在输入中使用.1uF交流耦合电容器。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francisco,您好,在交流耦合中,电容器之后无需额外的端接电阻器? 谢谢你。 Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    不,它们不是。 请查看数据表 www.ti.com/.../sn65dp159.pdf的“应用程序和实施”部分

    此致
    弗朗西斯科