This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB3410:如何控制GPIO接口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639526/linux-tusb3410-how-to-control-gpio-interface

部件号:TUSB3410

工具/软件:Linux

您好:

  问题与TUSB3410相同:如何控制GPIO接口。 现在我可以使用Linux内核3.6 .5枚举ttyUSB0。 我们要使用引脚29 (WFP 3.4)。 如何使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以管理GPIO功能,从而对固件进行更改,WFP 3.4 的用途是什么?

    我们通常不提供TUSB3410固件的源代码,但您可以向我们提供您的业务案例,以便BU可以分析是否可以共享。

    此致,
    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们的POS现在设计为通过TUSB3410使用调制解调器。 ,文件TUSB3410.pdf,TUSB3410,带四个GPIO(3.0 —port3,terminal0,WFP 3.1,3.2) 3.4  

    现在我们想使用WFP 3.4 来控制调制解调器的重置引脚。 这就是我们选择TUSB3410的原因。 现在我们可以通过succ enum ttyUSB0,但现在不知道如何控制GPIO来重置调制解调器芯片。

    可以提供使用GPIO重置调制解调器芯片的详细步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,TUSB3410固件不提供控制设备上GPIO的方法。

    正如Roberto之前提到的,需要更改固件以添加单独的USB接口,因此我们无法提供详细的步骤来实现此目的。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我不了解固件如何实现该目的。

     1.我们是否可以在 需要更改固件的任何时候控制GPIO以将其上拉或下拉。 它如何与固件配合工作以实现这一目标。

     2.我们应该为您提供哪些信息,以便您更改固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    固件控制设备的工作方式。 TUSB3410是一个微控制器,其固件(代码)的开发目的是将数据从USB桥接/转换到UART。 开发该固件时,未定义任何接口以允许用户通过USB命令控制GPIO。

    TI不执行固件自定义,因此这些更改需要您自己执行。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      因此,如果 需要 自行执行以添加新接口来控制GPIO,是否可以提供固件源代码和任何相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI代表将通过电子邮件与您联系,进一步讨论提供源代码文件的可能性。

    此致,
    豪尔赫