This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:SN65HVD3088E奇怪的波形

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630659/sn65hvd3088e-sn65hvd3088e-weird-waveform

部件号:SN65HVD3088E

大家好,

我的客户现在正在使用SN65HVD3088,当他们测试我们的485和其他竞争对手的485时,他们发现一些奇怪的波形。波形如下。 请您帮忙解释一下?(左边是接收,右边是传输)

其他竞争对手485

SN65HVD3088波形(幅度小,波形下沉)

原理图如下。

虽然它不会影响连接,但我们要检查为什么我们的设备波形很奇怪。 客户担心使用它。  

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克
    很遗憾,我之前从未见过这种情况。 您是否知道总线的负载,就像总线的另一端一样? DF1是电缆型号吗? 电缆有多长时间? 波形差分信号(VA-VB)是否存在? 您是否知道调降的电压水平及其周期?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    只有一个负载,DF1是共模扼流圈,电缆0.5 m ,它是VA-VB波形。 波特率为2.5M。 谢谢。

    巴西
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克
    您能否在没有阻气门的情况下进行测试? 您是否还可以使用不同频率的时钟信号进行测试? 如果仍然没有线索,您能否单独探测VA和VB? 谢谢!