This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:实现5端口(或更多) USB 3.0 集线器的最佳方法?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641809/tusb8041a-best-way-to-achieve-a-5-port-or-more-usb-3-0-hub

部件号:TUSB8041A
主题中讨论的其他部件:AM5728

您好,

我需要将5个USB 3.0 设备连接到USB 3.0 主机(主机将是TI AM5728)。

TI USB 3.0 集线器产品列表中列出的所有USB集线器最多有4个端口

是否可以级联连接两个USB 3.0 集线器以获得更多端口? 有什么缺点吗?

还可以设计其他哪些解决方案?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    USB总线具有分层启动拓扑,其中每个星的中心都是USB集线器;因此,级联USB集线器在USB总线拓扑中至关重要。

    级联USB集线器的唯一缺点是传播延迟,这就是为什么USB规范定义最多7层(包括根集线器);因此,您最多可以有5个菊花链集线器而不会出现问题。 (我建议最多使用4个菊花链式集线器,否则USB复合设备不会在最后/底部集线器后面枚举(因为复合设备占用两层)

    有关更多详细信息,我建议您查看4.1 2.0 规范的章节USB集线器1 (3.0 的一个集线器基本上由两个单独的集线器组成,其中一个集线器处理SS流量,另一个集线器处理HS流量; 因此,无论是否具有3.0 集线器,对层数的限制都是相同的)

    此致,
    Jorge Llamas