This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:AM3359并行-> LVDS -> MIPI-DSI解决方案?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641663/sn65dsi83-am3359-parallel---lvds---mipi-dsi-solution

部件号:SN65DSI83
主题中讨论的其他部件:AM3359

您好,

我们需要将TI AM3359 CPU连接到具有MIPI-DSI接口的TFT显示屏。

我们找到的最接近的解决方案是使用SN75LNDS83B将AM3359上的并行LCD端口连接到LVDS接口,然后我们需要LVDS连接到MIPI-DSI部件。

当然,从Parallel -> MIPI-DSI更容易实现,但Solomon和Lattice似乎仅执行这些类型的零件。

我们已经了解了SN65DSI83,但它似乎正朝着相反方向发展(即 MIPI-DSI -> LVDS)。

是否有人知道某些TI部件可以帮助我们从并行到MIPI-DSI。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您好,

    在这种情况下,我们没有任何桥接解决方案从并行或LVDS转换到MIPI-DSI?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您花时间回复我。 在现阶段我们必须使用所罗门群岛部分。
    此致。