This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:下游设备的电源控制

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, SN65LVPE502, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630919/tusb8020b-power-control-of-downstream-devices

部件号:TUSB8020B
线程中讨论的其它部件: SN65LVPE502TUSB522P

我有一个USB3设备,需要能够打开和关闭。 它从USB端口获得所有电源,并且没有任何外部电源连接。 我打算使用TUSB8020B实现板载双端口集线器,但我不清楚如何打开和关闭电源。 我在集线器组件上看到了电源开关控件和极性选择器,但我不知道它们是如何控制的。

在我的特定情况下,我不希望上游USB主机控制电源切换。 我有一个本地微控制器,应该这样做。 我能否将电源开关直接连接到微控制器,并根据需要打开和关闭电源? 在我看来,如果关闭下游设备的电源,则似乎已将其卸下,并将在稍后恢复电源时重新初始化。

我使用集线器是因为过去的经验表明,尝试实施一对直通连接器而不使用中间集线器往往会带来危险...阻抗匹配,连接器丢失等。是否有人成功做到了这一点? 我真正需要做的就是中断电源;集线器只是进一步(但也许是必要的)复杂。

MGF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    不幸的是,USB集线器本质上是从属设备,它们由控制下行端口电源的USB主机控制。 集线器也可以保持电源始终打开,但在这里不起作用。 正如您提到的,您可以使用微控制器关闭和打开电源,但您将看到设备枚举发生。 通常,除非下行端口电源在连接到集线器的VBUS关闭(或处于低功率模式)时关闭,否则您将始终看到重新枚举过程发生。

    集线器是实施直通板的最安全方式,因为它会对所有信号的上游和下游进行重定和重新驱动。 根据您的应用程序(您正在驾驶多少电缆/轨迹,如果应用程序靠近主机或设备等),您可能只能使用驱动器。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    距离将以英寸为单位进行测量,因为这都是在实验室仪器内进行的。 因此,我认为可能是重新驱动因素是正确的方法。 我看到SN65LVPE502双通道转驱动器在您的网站和Digikey上列出。 这是否是此类应用程序的首选设备? 我有一个嵌入式PC主板,一个控制器板,我的MCU就在它旁边,还有一个通过一根短USB3电缆连接的相机。 我只需要找到一种方法来断开USB连接线,以中断摄像机的电源,以防需要硬重置。 根据过去的经验,只需将两个连接器背靠背向下放置,就可以用于USB 1.x甚至USB2,但我认为在USB3速度下,对于简单的有线连接而言,可能是阻抗错配太远。

    MGF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我建议使用TUSB522P设备,因为SN65LVPE502标记为NRND (不推荐用于新设计)。 如果您担心满足USB信号质量合规性,也可以考虑使用USB 2重驱动器。

    此致,
    JMMN