This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:该设备是否支持3G~6G和66/64编码方法,如果您有其他建议设备,请推荐。

Guru**** 2911920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641760/tlk6002-can-the-device-support-3g-6g-and-support-66-64-encode-method-if-you-have-other-suggest-device-please-recommend

部件号:TLK6002
主题中讨论的其他部件:TLK1.0034万TLK1.0232万TLK1.0031万

大家好,

该设备是否支持3G~6G和66/64编码方法,如果您有其他建议设备,请推荐。  谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    您是否研究过TLK1.0034万,TLK1.0232万,TLK1.0031万以获得64b/66B编码支持?

    Dennis