This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051G-Q1:WUP功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631326/tcan1051g-q1-wup-funciton

部件号:TCAN1051G-Q1

您好,先生  

我看到了TCAN104x支持WUP功能  

我有几个问题  

1.我认为不是每个CAN总线解决方案都支持WUP功能,我能知道WUP功能符合哪个CAN规格吗? 因此,我可以显示我们的产品具有WUP功能

2.如果STB=H (待机模式)且具有唤醒模式,则TCAN104x仅支持RXD且不能支持TXD,是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    1.只是为了说明,您想知道CAN规格的哪一部分定义了WUP函数? 或者哪些设备支持WUP? 任何可以进入待机和睡眠模式的设备都支持通过CAN总线唤醒模式,并通过针脚逻辑更改唤醒源,具体取决于设备。

    2.在待机模式(STB = H)下,设备使用CAN总线上的低功率监视器进行任何唤醒模式。 如果接收到有效的唤醒模式,RXD将在高和低之间切换以表示有效的唤醒。 TxD在待机模式下未激活。

    此致,