This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:为什么C型OVP不包括在内'不包括RX1/2-和TX1/2-

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641918/tpd8s300-why-type-c-ovp-didn-t-cover-rx1-2--and-tx1-2-

部件号:TPD8S300

尊敬的团队:

如标题所示, 为什么C型OVP不包括RX1/2-和TX1/2-

它看起来就像TPD8S300只覆盖CC和SBU引脚。

Shaq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaq,

    这是正确的。 TPD8s300可防止SBUX和CCX引脚对VBUS短路。 保护RX和TX引脚是一种双芯片解决方案。 请访问此处,查看哪些高速保护产品最适合您的系统: www.ti.com/.../overview.html。