This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:熊猫板

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631365/sn65dsi83-panda-board

部件号:SN65DSI83

您好,

如果我买了熊猫板,你能给我什么(SD文件,I2C配置...) 显示800x480 TFT的DSI信号测试

最好的肉酱

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincent,您好!

    是的,我们可以提供在Linux中用于OMAP的示例代码来配置DSI8x,此代码执行SN65DSI8x的初始化序列并配置器件寄存器。 这只是一个示例代码;您需要修改代码中的值以匹配所需的
    分辨率,视频格式等
    OMAP主线Linux内核在以下地址中完全支持DSI接口:
    git.kernel.org/.../dsi.c

    此致