This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:VREGEN引脚的配置

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630023/tusb3410-configuration-of-vregen-pin

部件号:TUSB3410

您好,

您能告诉我VREGEN引脚的配置吗?

即) 下拉,上拉,打开

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ您好!

    当端子VREGEN#为低电压时,1.8V内部电压调节器将向VDD1V8 (针脚4)提供该电压。 当VREGEN#为高电压时,必须从外部向 VDD1V8 ( 针脚4)供电1.8 V。

    我们通常使用VREGEN# HIGH选项。

    此致,Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto San,

    感谢你的帮助。

    我知道VREGEN引脚的用法。

    我想知道配置。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ您好!

    我们正在对此进行了解,我们收到更新后,我会尽快向您发送更新。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ您好!

    此终端在内部配置为打开。

    此致,
    Roberto