This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:设计回顾

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631166/ds80pci402-design-review

部件号:DS80PCI402

您好,

我认为所连接的电路是参考,所以没有问题,但我想让您回顾一下DS80PCI402电路。 请告诉我电路中是否有问题。

DS80PCI402使用SMBus从属模式。

功率为2.5V。

信号不是PCIe信号。 3.125Gbps。

假定SMBus地址为B0。

此致,

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,渡边山,

    由于这不是PCIe,我会将RXDET设置为VDD。

    确保输入和输出是交流耦合的。

    此致,