This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C型连接正时图

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630726/type-c-connection-timing-diagram

您好,

请问您能知道C型在2.0 下的时序图吗?

我在USB org上找不到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    在同一个USB 2.0 文档中,表7-13包含最小和最大事件计时(第214页,共650页)。 查看下面的Tdcnn (连接)和Tddis (断开连接)值的屏幕截图。 我希望这能帮助你:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有与Type-C相关的状态图和计时参数均可在USB Type-C规范中找到,该规范可作为3.2 的一部分从USB.org下载: www.usb.org/.../usb_32_10.0617万.zip