This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:有关设备规格的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641758/tusb9261-q1-questions-about-device-specifications

部件号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB9261

您好,

请回答以下有关TUSB9261 - Q1的问题吗?

关于TUSB9261-Q1数据表(SLLSEE 2A) P.12通电和重置顺序的说明

(Q1)本章开始时说明,VDD,VDD33,VDDA33功率定序没有规范。
    但是,在下半部分中,编写的是在VDD33之前或同时提交VDD。
    哪一项是正确的?

  > TUSB9261-Q1对于内核功率没有特定的功率定序要求
  >(VDD),I/O电源(VDD 33)或模拟电源(VDDA 33),以确保可靠性。

  >如果使用被动复位电路提供GRSTz
  >建议在I/O电源(VDD 33)之前或同时增加核心电源(VDD)。

(Q2)关于GRSTz的重置时间有两种描述,
    “最小1毫秒” 或 “大于2毫秒但小于100毫秒”是什么正确?

  >至少需要1毫秒的重置时间。
  
  > GRSTz输入的建议持续时间大于2毫秒但小于100毫秒。

(Q3) 在每个电源的"断电"顺序方面是否有任何规范需要遵守?

2.关于VSSOSC

(Q1)使用晶体时,数据表中写入VSSOSC需要从GND浮动。
   我应该如何处理晶体底部的内层?
   通常,我认为那里有一个GND平面。

(Q2)使用晶体并将VSSOSC连接至GND时,您要告诉我这一问题吗?


3.启动后的SATA通信

(Q1)我认为IC在完成启动后在SATA端协商并建立通信。
   它是否会在启动后自动运行?

4.TUSB9261-Q1内部寄存器映射

(Q1)我是否可以拥有此设备的内部寄存器地图?

此致,Orobianco。