This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:TRS3122E原理图回顾

Guru**** 2888790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631275/trs3122e-trs3122e-schematic-review

部件号:TRS3122E

大家好,

您能否帮助查看以下示意图? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方

    TRS3122ERGER是一种24引脚设备,带有3个充电泵(5个外部电容器)。 但它显示了 一个16引脚的设备。
      基于16引脚设备的原理图对我来说很好。 请确保捕获器的额定电压至少为10 V或更高。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,