This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.0024万-Q1:较高的湿润电流

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641770/tic10024-q1-higher-wetting-current

部件号:TIC1.0024万-Q1
主题中讨论的其他部件:TIC1.24万-Q1

是否计划生产具有更高润湿电流的版本?
例如,某些NXP设备MC3.3978万提供的电流至少为20 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vladimir,

    这项工作目前尚未列入今天的计划。 如果您使用TIC1.24万-Q1的连续模式并将两个输入连接在一起,则可获得高达30 mA的电流。

    此致,
    Andrew