This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功耗18V容差RS-485/RS-422 +3.3V收发器

Guru**** 2551780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631323/low-power-18v-tolerant-rs-485-rs-422-3-3v-transceivers

您好,先生,

请问TI的RS-485/RS-422 +3.3V收发器可以与EXAR XR3070-78X器件进行比较吗?

e2e.ti.com/.../XR3070_2D00_78X_5F00_100_5F00_092613.pdf</s>9.2613万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    类似的TI器件是SN65HVD70-78,具有-13V至16.5 V的默认保护,但IEC ESD (12kV)更好。 如果您需要更高的故障电压,可以查看SN65HVD1780-82 (30V)。 如果您有其他问题,请告诉我。
    此致,