This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:关于PCA9557和TCA9557

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641793/pca9557-about-pca9557-and-tca9557

部件号:PCA9557

尊敬的支持团队:

我听说PCA9557上有一个错误 ,并且在TCA9557上进行了修订,请问是什么错误?  

这两个芯片是否完全兼容pin2pin?

客户发现PCA9557对于POR ( 从d/s开始)有非常高的要求,如果剩余 电压低于0.2V,而不是POR可以成功地完成,所以只需与您确认一下,如果剩余电压为0.1V,POR是否可以正常工作?

对于复位销, 是否可以很好地复位内部Stae机器?  

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    “我听说PCA9557上有一个错误,TCA9557上对它进行了修订”
    -我们似乎没有TCA9557。

    "我能知道错误是什么吗? "
    PCA9557上的两个问题是数据表中的POR勘误表和重置勘误表。

    "这两个芯片是否完全兼容pin2pin? "
    -客户对其I/O扩展器有哪些要求? 也许我们可以找到P2P替代产品? 他们当前使用的是什么软件包(尺寸也是)。

    "客户发现PCA9557对于POR有很高的要求,如果剩余电压低于0.2V,则从d/s开始,比它可以成功地POR高,所以只需与您确认一下,如果剩余电压为0.1V,POR是否可以正常工作?"
    需要将-POR拉至0.2V以下,因此0.1V的电压将正常工作,前提是也遵循了上升时间。

    "对于重置销,重置内部Stae机器是否有效? "
    复位针脚会复位内部状态机。

    -Bobby