This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159

Guru**** 2545150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630924/sn75dp159-sn75dp159

部件号:SN75DP159

您好,  

 SN75DP159 HDMI Retimer & Redriver是否有IBIS型号 ?  如何处理这些IC的信号完整性分析?  

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Doner

    目前,我们没有DP159的IBIS模型。

    如果我们获得此设备的型号,它将发布在其产品页面上。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moises,

    它的数据速率可能达到6Gbps。 因此SI分析是必须的。 我需要一个关于这家IC的IBIS模型。 或者产品页面中的应用注释,无需进行SI分析,对我来说足够了吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Doner

    您可以使用Webench IBIS-AMI模型,尽管它正在审查中。
    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    此设备在4K@60Hz下工作,没有任何问题,这是5.94Gbps。 我们没有关于信号完整性的应用说明,但我可以分享合规性测试报告。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    谢谢你。 如果你能分享一本关于你的在线工具Webench的用户指南就好了。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Doner,

    Webench由另一个团队负责管理,您可以在主页上找到有关它 的文档http://webench.ti.com/ ,或者在Webench论坛上询问您是否有特定的cocnerns。

    此致