This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:通过LMH0341和DS90CF386显示3G-SDI至TFT

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0341, LMH0344, DS90CF386, DS90CF384, SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641289/lmh0341-3g-sdi-to-tft-display-via-lmh0341-and-ds90cf386

部件号:LMH0341
线程中讨论的其他部件: LMH0344DS90CF386DS90CF384SN75LVDS82

您好,

我希望我能在我正在进行的设计方面获得一些帮助。 我正在寻找一种方法来获取3G-SDI信号并将其转换为用于TFT显示屏的LVCMOS并行信号。 我的一般想法是从BNC到LMH0344均衡器,再到LMH0341,并将其LVDS对连接到DS90CF386。 不幸的是,尽管我在广播行业工作,但我只是一名技术人员,而不是工程师,因此,我的头脑中有很多问题,但我正在努力提高我的知识,以使这项工作发挥作用。

我意识到LMH0341设计为与FPGA配合使用,但我的问题是能否在没有FPGA的情况下实现此设计,以及DS90CF384需要什么计时要求(假设我认为此设置完全可以工作是准确的)?

另外,使用SN75LVDS82代替DS90CF386是否更容易/更好/更可行?

感谢您提供的任何帮助。 我还要为我的无知道歉。

简单的方框图显示了我的目标:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,
    LMH0344和LMH0341符合电气和SDI视频帧标准的SMPTE规格。 由于DS90或您的显示面板无法识别SDI视频帧,因此无法直接将LMH0341连接到DS90。 因此,我们需要LMH0341和DS90之间的FPGA才能从SDI视频帧转换为RGB或其他格式。
    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我假设SN75LVDS82会出现相同的问题? 如果没有FPGA,真的无法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,
    正确,我们需要FPGA来执行此SDI到RGB转换。
    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 看来我还有很长的路要走。