This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:无法通过软件更改MODE_SEL 0x37寄存器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630565/ds90ub948-q1-cannot-change-mode_sel-0x37-register-by-software

部件号:DS90UB948-Q1

大家好,

就像标题一样,我们是否可以通过软件更改DS90UB948-Q1的MODE_SEL 0x37?  

在DS.中,0x37的位类型为RW。 但是,我无法通过软件(写入)更改其值,唯一的方法是更改外部电阻器。

此致,

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    您可以在d/s中检查第36页,mode_sel可以配置反向通道工作模式,中等同轴电缆或STP以及LDI I/f,它们可以加载到寄存器0x37中。 您可以通过寄存器0x23,0x34,0x49等覆盖这些设置

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的,我可以通过0x230x49配置输入/输出模式和反向通道速度。
    但是,即使0x23[2]为RW,也无法更改中继器模式。 第2位似乎是只读位,只是为了指示mode_sel 1引脚的状态。

    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是带式负载。

    此致,
    Steven