This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:EMI问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630787/ds90ub925q-q1-emi-issue

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,先生  

我们在系统中测试了DS90UB925/926的EMI,结果出现故障  

1.我可以知道DS90UB925/926 EVM EMI测试结果(使用SSCG和不使用SSCG)吗?

2.除了SSCG函数外,您是否有解决此问题的任何想法? 由于DS90UB926系统已分配给我们的最终客户使用  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有FPD-Link(TM)芯片组均已通过第三方EMC/EMI测试。 要解决此问题,您应该在主板中识别可能的时钟频率,例如PCLK频率?板载XO? CPU的时钟频率? 等等,您还需要检查高速信号布局和传输通道,例如连接器,电缆屏蔽性能等

    此致,
    Steven