This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否可以使用TUSB9261执行USB 2.0 到SATA的转换

Guru**** 2591730 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631069/tusb9261-is-it-possible-to-use-tusb9261-to-do-usb-2-0-to-sata-conversion

部件号:TUSB9261

您好,

我想知道是否可以进行USB 2.0 到SATA的转换?

我阅读了数据表,但我仍然很困惑,如果它只是USB 3.0 ...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bachir:

    TUSB9261符合3.0 ,因此它也支持2.0 ,如果您计划将其仅用作2.0 ,则只需保持3.0 的连接线(Tx,Rx)断开即可。

    此致,Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助