This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万:在CC上发布TPS2.581万 STD/1.5A/3A功能通告

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641097/tps25810-tps25810-std-1-5a-3a-capability-advertisement-on-cc

部件号:TPS2.581万
主题: TPS2.582万中讨论的其他部件

尊敬的各位:

我的客户 有应用程序需要获得900mA和1.5A输出,他们需要配置CHG和CHG_HI,以确定它是STD还是1.5A,使用外部MCU,MCU如何从TPS2.581万获取信息,以选择CHG和CHG_HI的正确配置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    端口提供的最大电流是多少? 如果只需要1.5A,TPS2.582万可能是更好的选择。 它适用于1.5A最大端口。

    根据连接的接收器,应该不需要更改TPS2.581万的CHG和CHG_HI引脚的配置。 如果这是所需的最大值,我会将TPS2.581万设置为1.5A。 连接到TPS2.581万 Type-C端口的器件将根据TPS2.581万的广告内容决定其吸入的电流。 因此,如果连接了STD 900mA设备,并且TPS2.581万正在通告1.5A,则该设备将仅消耗900 mA。

    谢谢!
    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Porter,

    另一个问题需要澄清,如果CHG和CHG_HI配置为01,CC将向UFP广告900mA或500mA最大汇电流? UFP不会消耗超过900mA的电流?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    它将通告STD Current (STD电流),这取决于连接的设备是2.0 还是3.0。 2.0 为500 mA,3.0 为900 mA。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢门房。
    对于STD广播,如何确定其是否与2.0 或3.0 连接? 是否需要将任何其他器件与TPS2.581万一起使用以获得正确的检测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    无法使用TPS2.581万确定2.0 和3.0 之间的联络。 无论哪种方式,电流限制都将为1.7A,因此这不重要。

    此致,
    多诺万