This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:电流限制和放大器;RIIM。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630983/tps2553d-current-limit-rilim

部件号:TPS2553D

您好,

在网站上,在参数表下,TPS2553D可以支持1.7A持续电流。 但在数据表中,它被写入1.5A的连续电流。 我应该遵循哪一项?

为了确保电流限制保持在1.6A以上,我们使用1.63A进行计算,它提供14.7k电阻值。 电阻值略低于最小15k值。 还可以吗? 如果电阻值低于15k,则除了电流限制之外,还会发生什么情况?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yong Teo,
    很抱歉混淆了。 该参数可能有问题。 TPS2553D最多可支持1.5A连续电流
    如果使用略低于15k的较低电阻器,则应正常工作。 但我们没有做到这一点,因此不会保证我们的规格。

    此致,
    费菲菲