This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:减少延迟

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641631/ds90ub929-q1-reducing-latency

部件号:DS90UB929-Q1

您好,

我的客户希望减少延迟,并有一些问题:

我们 正在通过HDMI发送1920x1080帧1080帧@ 30 fps,PCLK是从HDMI流中提取的吗? 我在数据表中看到,通过正向通道传输的比特在28位到40位之间变化。 如何确定这一点? 除了24位数据流,我们是否可以在转发通道上添加一些信息? 或者这是否属于某种专有开销?

 

我的主要问题概述如下:

    1. 发送1080p @ 30fps,24位彩色时需要什么PCLK?
      1. PCLK是否从HDMI流中提取?
      1. 这是否可配置?
    1. 我们是否需要在我们的PCLK等式中增加诸如消隐或部分专有FPD链路协议的开销?

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,
    1. PCLK是根据您的视频源计算得出的。如果PCLK可以满足UB929要求,则链路可以工作。或者您需要使用UB949以获得更高的带宽;
    2.开销来自视频源。在项目1中提到,如果源的PCLK可以满足UB929要求,则可以。

    此致,
    Steven