This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:内部引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629464/tca6424a-int-pin

部件号:TCA6424A
主题中讨论的其他部件: TCA6424

大家好

您是否介意询问TCA6424A?

1. P1X~p2x为输出设置
2.重置已分配(返回初始条件)
3. p1X~p2x返回 默认设置(输入设置)
4.之后,  是否检测到重置并作为INT传输?
因为,我们的客户想要检测 配置设置使用 INT Pin从输出设置到输入设置的更改。
能否回复我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    我相信如果你在引脚上分配一个上拉或下拉电阻器,使其极性与输出电阻相反,你就可以做到这一点。  例如,如果您的引脚设置为输出=高,则当重置时,您有一个下拉电阻器,当引脚变为输入时,将其置于低电位。  我将进入实验室进行验证 ,并告知您。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francis San

    感谢您的回复和  合作!

    我们要确认一点,输出 不总是 高,有Case OUTPUT =低。
    那么,这两种情况是否都适合呢?
    因为我们的客户使用低和高的输出。
    然后,如果引脚上没有任何上拉电阻器,我们 假设它 无法实现。
    (在我们客户的电路中,输出端没有上拉或下拉。)

    另一方面,您能否给我们有关INT Pin的回复?

    感谢您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

     我们很抱歉催促您,但是如果您有一些更新,您能提供给我们吗?
    我们的客户需要在下星期一之前得到这一答案。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Hirotaka-san,

    很抱歉回复太晚。 我已经使用TCA6424 EVM进行了测试。 查看INT引脚,其原始状态为高。 通过应用重置并观察INT引脚,INT在持续时间内和之后保持高位。 您是否需要更多信息?

    谢谢!

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby San

    感谢您的回复!
    好的,我们明白了!

    此致,

    松本博塔