This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:需要TUSB501设计问题和PCB布局问题的支持

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641073/tusb501-need-support-for-tusb501-design-issue-and-pcb-layout-problem

部件号:TUSB501

尊敬的TI:

我们需要技术支持来解决使用TUSB501设备的3.0 3.0总线的问题。 我们开发了带有Q7模块的载波板。 3.0 的样式包括2:1 mux,TUSB501转接器,共扼流模式,ESD二极管以及一个3.0 A型连接器。

由于开发阶段的错误,我们为 两个SS对(SSTX和SSRX)选择了错误的共模扼流圈(WE-7.44212331亿)。

这种共模扼流圈与标准3.0 1平流圈相比占用空间非常大。 我试图将PCB上的阻气门片短路,但没有任何效果。 我认为这种巨大的占用空间会导致信号完整性问题,但我们没有仪器来检查这一问题。

因此,我们需要支持来验证至少电路图是否正确,以及我们是否可以采取措施使PCB正常工作。

我们在3.0 的Hyperlynx软件中遇到了另一个模拟问题。 我尝试对从Q7连接器到USB A型连接器的SSTX对进行SI分析。 当我在TUSB501上看到正确的输入信号时,我看不到任何输出信号。 几天前,我在这个论坛上打开了一个关于这个问题的话题: e2e.ti.com/.../236.2093万

我使用TUSB501 IBIS模型对SSTX Q7引脚进行建模(我使用Tx_p和Tx_n输出),2:1 mux通过其接通电阻进行建模,TUSB通过其IBIS模型进行建模,巧克力被建模为0欧姆电阻, ESD二极管由其等效电容建模,最后,USB连接器使用TUSB501 IBIS模型的Rx_p和Rx_n输入建模。

此建模是否正确?

我附上了所有的infos.e2e.ti.com/.../TUSB501.zip

非常感谢您的支持

此致

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicola,

    原理图看起来不错,我相信根本原因是占地面积大,因为它将分离差分对,处理它的最佳方式是重新设计布局的这一部分。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    感谢您的回复。

    我们还认为问题在于布局。 我们尝试了许多解决方案来使其发挥作用,但没有成功。

    此致

    尼克