This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:CML输出CTL

Guru**** 2551740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631140/ds90ub940-q1-cml-output-ctl

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

我认为CMLOUT功能是通过访问0x52和0x57,0x56寄存器来设置的。
是否有设置这些寄存器的程序?
我还想知道是否可以随时设置CMLOUT功能。


此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,这些是在940中启用CMLOUT的正确寄存器,可以随时设置。