This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:PHY RX_ER计数器说明

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641470/dp83867e-phy-rx_er-counter-clarification

部件号:DP8.3867万E

您好,

我们在 自己的板上使用TI以太网PHY DP8.3867万E来连接到FPGA中的以太网交换机,我希望得到一些说明  

接收 器错误计数器寄存器(RECR)准确捕获错误,地址0x0015?

在主板通电后,我们发现在某些主板上,我们在以太网交换机计数器中遇到CRC错误,也可以

请参阅 此接收器错误计数器也会递增。

这种情况偶尔会发生,比如所有主板加电时大约会有5-10 %

此计数器可捕获哪些错误?

 此接收器错误计数器从哪个方向捕获错误?

是从MAC端的RX还是物理CAT-5电缆的RX端从PHY的视角?

当我们在寄存器0x0中重新启动AutoNeg时,我们不再收到任何CRC错误, 而且接收器错误计数器也不会递增。

您是否有任何想法或技巧,这些想法或技巧可能会导致以下问题?

谢谢!

巴西,

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    RX_ER在IEEE802.3u中定义。  

    有几个因素会触发RX_ER:
    1. PMD错误
    2. PCS错误

    操作码违规,直流平衡问题,SSD/ESD违规,如果模拟端的布局较差,它可能会占用边缘并在较长的电缆距离下导致性能较差。

    如何在FPGA和PHY之间进行连接? 分享您的示意图和布局供我查看。

    此致,
    很棒