This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:可以读取锁定的输入数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630965/ds110df111-possibility-to-readout-input-datarate-locked-to

部件号:DS110DF111

您好,

DS110DF111可配置(=默认值),以锁定1GbE (1.25Gbps)和10GbE (10.3125Gbps)输入信号。

是否可以读取自动检测中使用的锁定VCO组和/或除法比以确定输入数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    有  一个登记簿可用于确定正在使用的VCO除法比率。  要访问寄存器,请使用以下代码。

    Write Channel Reg 0x0C =38'h    /*这将更改Register 0x02的定义  

    已读取通道注册0x02

    VCO/1锁= 00 '小时

    VCO/2锁定= 09 '小时

    VCO/4锁定= 12 '小时

    VCO/8锁= 1B'h

    恢复为信道寄存器0x02的正常定义

    写入通道注册器0x0C = 08'h    

    此致,

    李