This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:不带TUSB321 &TUSB322 CC控制器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB321, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630952/tusb542-used-without-tusb321-tusb322-cc-controller

部件号:TUSB542
主题中讨论的其他部件:TUSB321TUSB322,TUSB322I

您好,USB论坛团队

我知道用USB C型结构图来吹气。

我们不需要PD控制器和USB 2转接驱动器。

此外,我们是否可以在没有CC控制器的情况下使用TUSB321和TUSB322? 因为我们没有电路板尺寸和压力成本。  

tusb542数据表上的DE_AP (dB),OS_AP (V),EQ_AP (dB)表2是什么意思?

此致

杰拉尔德。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB322I设备启用了具有 Type-C生态系统所需配置通道(CC)逻辑的USB Type-C端口。 TUSB322I设备使用CC引脚来确定C型电流模式的端口连接和断开,电缆方向,角色检测和端口控制。 TUSB322I 器件可配置为下行端端口(DFP),上行端端口(UFP)或双角色端口(DRP),使TUSB322I器件成为任何应用的理想选择。
    具有VCONN评估模块的TUSB322 USB Type-C配置通道逻辑和端口控制。TUSB322 EVM设计用于评估TUSB322器件。 EVM可通过DIP开关选择或I2C控制配置为在DFP,UFP或DRP模式下运行。
    即插即用设计
    通过USB VBUS或通过电源插孔J3输入5至5.5 V DC为EVM供电
    通过管座访问I2C总线
    可通过DIP开关进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    需要CC控制器,因为系统应该能够通过CC引脚检测连接的设备,因此CC控制器对于认证的最终产品是必需的。
    关于DE_AP,OS_AP和EQ_AP,基本上,这些控制信号指定信号完整性均衡(取消强调,预强调和Swing设置)以优化链路条件。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队